This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:msp430fr2476外部晶振频率范围

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869363/msp430fr2476-msp430fr2476-external-crystal-frequency-range

器件型号:MSP430FR2476

您好专家、

我的客户想知道 msp430fr2476是否仅支持32.768kHz 晶体。 它们是否可以使用频率更高的晶体、例如3.6864M? 如果不是、原因是什么? 谢谢。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yangbo

    您不能在 XT1中输入3.6864MHz 高频晶振。 您可以使用32.768kHz 晶体并使用 DCO 生成3.68MHz 频率。 我们还在16MHz 下提供了测试数据、可保证精度约为±0.5%