请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5419A 主题中讨论的其他器件:MSP430F5438、 MSP430F5529、 MSP430F5438A、 MSP430F5338
大家好、我记得、当 MSP430F5438/5418首次出现时、它们有很多错误。 因此、随后发布了"A"版本、修复了许多此类错误。 但通过这些论坛,我仍然看到人们对'5438A/'5418A 家庭有着奇怪的问题。 我通常将 MSP430F5529用于较大的项目、但我需要更多 GPIO 引脚。 我希望保留我编写的代码、这样我就不想进入 FRAM 了。 这些选件中哪款处理器最可靠?
A. MSP430F5529
b MSP430F5438A/5418A
C MSP430F5338
谢谢、
Derek