This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP-EXP432E411Y:用于擦除或编程期间禁用以太网中断的 TI 引导加载程序。

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892377/msp432e411y-msp-exp432e411y-ti-bootloader-for-ethernet-interrupt-disabling-during-erase-or-programming

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZAD

您好!

我正在使用  TI 的 MSP-EXP432E411Y 电路板。 我已经为以太网配置了 TI 引导加载程序。

借助这款基于闪存的引导加载程序、我可以在  BSL-Scripter 的帮助下下载 MSP432E411Y 中的固件映像。

我的问题如下。

1.在闪存擦除或编程操作期间,此微控制器的中断被禁用?

2.如果被禁用、那么是否可以启用中断? 仍在运营?

3.是否可以在此控制器上进行非阻塞式编程和擦除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲 、MSP432E411Y 具有一个"上部"和"下部"512kB 闪存组、代码可在另一个组正在编程或擦除时继续从一个组的闪存中执行。 请参阅  《MSP432E4 SimpleLinkTm微控制器技术参考手册》的7.2.3.10闪存编程部分  

    但是 、MSP432E401Y:如果在闪存编程期间发生 FreeRTOS 上下文切换、处理器可能会崩溃 、其中包含一个程序示例、当 程序擦除和编程上部闪存组时、程序会崩溃、而程序在下部闪存组中运行。

    基于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/844981/3141630#3141630、适用于 与 MSP432E 系列共享功能的 TM4C129XNCZAD、使闪存预取缓冲器保持启用状态可能会导致崩溃。

    一种变通方法是在对闪存进行编程或擦除时禁用闪存预取缓冲器。

    另一种可能是使任何代码、包括中断处理程序、在闪存编程/擦除期间需要运行以从 RAM 运行、然后、RAM 应该允许对上部和下部闪存组进行编程或擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chester Gillon 的快速回复。

    然而,我的问题仍然没有得到答复。 根据 TI MSP432系列、其他微控制器"在任何闪存操作期间禁用中断、并在闪存操作完成后再次重新启用中断"。

    我们计划开发2个应用程序、该应用程序使用闪存镜像技术来互相报文存储器区域、即 Application1从较低的存储器组运行、并更新上半部分未执行和 viceversa。

    当擦除过程发生时、从下半部分运行的应用程序将返回其自身的功能。

    但在闪存擦除操作期间禁用中断、然后暂停运行应用程序(大多数情况下使用计时器中断)、这对我们来说是不需要的。  从下部运行的应用程序具有不同的功能、其中一个是闪存更新、但在更新闪存时、它还应同时支持其其他功能。  如果在闪存操作期间未禁用中断、则会发生这种情况。

    请告诉我闪存操作期间的中断状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在闪存擦除或编程期间,此微控制器的操作中断被禁用。

    在闪存擦除或编程操作期间不会禁用中断。

    此控制器是否可以进行非阻塞式编程和擦除?

    是的、这是有可能的。 MSP432E4支持闪存镜像模式、软件可在软件更新上部存储块上的镜像副本的同时从下部存储块运行。