This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在 slaa754中编译示例工程时、不存在创建目标的规则

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892718/ccs-msp432p401r-no-rule-to-make-target-when-building-example-projects-from-slaa754

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP430F5519

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我想使用 MSP432P401R 对 MSP430F5519进行编程、并找到文档 slaa754 "MSP430 Spy-Bi-WireSimpleLink MCU"(http://www.ti.com/lit/an/slaa754/slaa754.pdf)

本文档 http://www.ti.com/lit/zip/slaa754中提供了示例项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    那么、呢? 对于本文档是否有任何疑问?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    很抱歉不能澄清我的问题。  我想编译示例工程、但无法解决"no rule to make project"错误。

    我下载并安装了简单链接 MSP432 SDK 和所需的编译器版本、但问题仍然存在。

    我认为问题是由于缺少文件、我想知道在哪里可以找到/下载丢失的文件。

    或任何其他解决问题的方法都很有用

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent,

    似乎编译器安装错误、您可以尝试卸载此编译器并 重新安装。

    顺便说一下、您能否提供 CCS 和编译器版本?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    我的软件平台

    CCS 版本8.3.1.00004

    SimpleLink MSP432 SDK 1.40.01.00

    编译器:

         TI-CGT-ARM 16.9.1.LTS 和18.14.4.LTS

         TI-CGT-MSP430:18.1.4.LTS

    BTW、对于 ti-cgt-arm 16.9.1.LTS 的安装、我从 TI 下载 exe、运行 exe 并将其 SEL 解压到"ti-cgt-arm_16.9.1.LTS "文件夹中。  文件夹中没有 exe 或 make 文件;因此我将整个文件夹移动到"C:\ti\ccsv8\tools\compiler"。  我不知道这是不是正确的安装方式、也不知道如何卸载、而 CCS 会识别它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicent:

    您可以在以下设置中检查编译器是否正常安装:project -> properties -> compiler version -> more ...

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    我使用 CCS 8.3.1。  我在不同的位置选择编译器版本。  它似乎安装正确。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

     您的属性图片似乎未正确显示、您能否再次上传?

    此致

    Johnson