This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:是否需要在闪存写入期间降低电流消耗的原因?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890062/msp430f5437a-need-the-reason-why-during-flash-write-current-consumption-is-reduced

器件型号:MSP430F5437A

您好!

我们 在闪存中执行段擦除、在通过检查忙位完成该操作后、我们将在数据段.infoB 中执行字节字写入。

我们重复上述6次、然后给出4秒的延迟。 在这4秒延迟期间、电流消耗为10mA、擦除和写入时电流消耗约7mA。

是否有 MSP430的任何内部模块被关闭以执行闪存操作? 请说明降低电流消耗的原因是什么?

谢谢、

Ayyappan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappan、

    Do Me 这听起来像是为擦除和编程提供电压的闪存电荷泵仍处于启用状态。 也许您可以共享代码以进行更详细的检查。

    另一个问题是、当您消耗10mA 电流时、您的工作频率是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Ayyappan、

    自从我们上次沟通以来已经有一段时间了。

    您能给我们一个状态的更新。

    谢谢

    重新分级

    Kostas