This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:将项目从 CCS 9.3迁移到 CCS 10

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891121/ccs-simplelink-msp432-sdk-migrate-project-from-ccs-9-3-to-ccs-10

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 CCS 10并尝试打开使用 CCS 9.3创建的工程。  由于 gmake 错误、我无法编译工程。  SYSCFG 文件也不再工作。  它会打开 SysConfig 编辑器、要求我启动新项目。

是否有关于如何将项目从9.3正确迁移到10的说明?

我还使用了最新版本4 SDK、该问题是否出在 SDK 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个问题属于 CCS。 我将把它更改为另一个主题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Macklin"]我安装了 CCS 10并尝试打开使用 CCS 9.3创建的工程。  由于 gmake 错误、我无法编译工程。

    这是您自己的定制项目还是 SimpleLink SDK 中的示例项目之一? 如果项目最初是使用 CCS 9.3和 SDK 3.40创建的、您可以尝试将同一版本的 SDK 与 CCS 10一起使用、并告知我们这是否有帮助? 您可以将 CCS 设置为使用特定版本的 SDK、如下所述: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_product-installation-selection.html

    此外、请确保使用 CCSv10启动一个新工作区、并将项目导入其中、而不是使用与 CCSv9一同使用的同一工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够完成一些工作、我已返回到 CCS 9.3。  所有内容都可以使用9.3进行编译。