This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2433:MSP430FR2433 P1.0/P1.6用作外部 TA0/TA1。 如何仅检测1V 电压振幅信号?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, MSP430FR2433, SN74LV1T125, MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890718/compiler-msp430fr2433-msp430fr2433-p1-0-p1-6-worked-as-external-ta0-ta1-how-to-detect-only-1v-voltage-amplitude-signal

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:LDC1314SN74LV1T125MSP430L092

工具/软件:TI C/C++编译器

设计

   我们使用 MSP430FR2433通过 I2C 接口连接到 LDC1314。

   使用连接到 MSP430FR2433 P1.6和 P1.0的外部振荡器作为定时器 TA0.CCI1A 和 TA1.CC12A。

   MSP430FR2433在2.8V 下工作。

   输入到 MSP430FR2433 P1.0/P1.6的外部振荡器信号的电压振幅为1V。  我的问题是 MSP430FR2433无法检测到振荡器信号、因为电压振幅仅为1V。

     由于我们是低功耗解决  方案、因此没有空间增加振荡器信号电压振幅。 是否仍然有必要配置 MSP430FR2433或更改原理图、以便使 MSP430FR2433能够运行

    定时器可以检测1V 振幅振荡器输入 信号吗?  即使原理图发生了变化、我们也希望它具有低功耗。

非常感谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表在表5-10中指定了检测逻辑高电平信号的数字输入要求。

    如表所示、您需要介于0.9V (2.2V DVCC 时)和1.35V (3.0V DVCC 时)之间的值来检测一个电压。 这就是施密特触发器的工作方式。
    因此、如果您希望可靠地检测振荡器的信号、您需要实施电平转换器、那么 SN74LV 器件可能是您的选择。 例如 SN74LV1T125

    或者、您可以选择工作电压低至0.9V 的 MSP430L092、或者选择具有比较器的 MSP 衍生产品、在该产品中、您可以使用比较器捕获振荡器并将其输出转发给计时器(但在执行此操作之前、我建议使用电平转换器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了我的问题、非常感谢。