主题中讨论的其他器件: MSP430F5519
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我有一个 MSP430F5529LP、并且已经用430F5529设计了我自己的 PCB。 现在、我想对嵌入在 PCB 上但失败的新 MSP430进行编程。
问题描述:
MSP430F5529LP 工作正常、连接跳线时、eZ-FET 仿真器可以对板载 MSP430F5529进行编程。
2.我想使用 SBW 模式对定制的嵌入式 PCB 430F5529进行编程、并将 SBWTCK、SBWTDIO 和 GND 引脚连接到 launchpad 跳线上的相同引脚。
3.我的定制 PCB 中的 SBWTDIO 引脚遵循 launchpad 原理图;它通过一个47k 欧姆电阻器和一个1nF 电容器接地到3V3。
3.我的定制 PCB 由 USB Vbus 5V 供电、但不是由 launchpad 提供的3V3/5V 电源。 我确实测量了 PCB 上的电压、并且电压正确。
4.在 CCS 中打开我的代码项目并按 DEBUG 时、会返回错误"Error connecting to the target:unknown device"
我是否错过了任何内容;我是否需要设置任何内容以激活 SBW 模式?
谢谢你
文森特