This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:适用于 MSP430FR6043的超声波气体传感器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887727/msp430fr6043-ultrasonic-gas-sensors-for-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

你好。

我建议您将超声波气体传感器用于具有 5伏低感应电压的处理器 MSP430FR6043。 最大工作压力1.2 MPa。

BR、Andrey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    1.2MPa 是12种压力环境。 这很重要... 大多数公用事业气体表层在大气压力(~1000mBar)以上约为25.50mBar。

    您的应用程序可能不是主流。  

    请访问  https://www.piceramic.com/en/  或其他公司、了解物理或工业应用。

    在燃气公用事业计量表中、~2-10mBar 表上的压降用于避免二次效应。

    问:您在仪表上计算了什么压降?

    阻抗适应层(阻尼)需要根据您的气体混合物/压力进行定制...

    祝你度过美好的一天

          Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此主题不再有任何活动、我假设给定的答案导致了一个解决方案。
    我将关闭此案例。 如果您需要进一步支持、请重新打开或打开新问题。
    Johann