This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:EVM --由于 CCS 错误,无法将代码加载到模块上

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892548/ccs-msp430fr2355-evm----cannot-get-code-loaded-onto-module-due-to-ccs-error

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

请告知...

运行  版本:10.0.0.00010 CCS/Windows 10、并且刚刚购买了两个2355 EVM。  我尝试从2355的在线资源文件夹下载一个演示代码块..... EVM 想更新固件...我离开它...我在两个板上都看到了以下错误

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...很明显,你不能使用插入词将图片从文字剪贴板复制到这个论坛,所以不知道如何使图片显示错误?????

    e2e.ti.com/.../Please-advise.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...很明显,你不能使用插入词将图片从文字剪贴板复制到这个论坛,所以不知道如何使图片显示错误?????

    e2e.ti.com/.../5008.Please-advise.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来更像是工具构建工具。 (我假设"\客户"不是您的名字。)

    Launchpad 上的 eZ-FET 现在卡住了吗? 如果您"忽略"更新请求、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移动了 source...deleted 项目...在工作区内重新创建、一切都很好。  很简单,但是不确定哪些元数据被破坏了

    谢谢