请有人使用 python msp430.bsl5.hid 工具帮助处理错误71。
在软件-((void (*)() 0x1000)();)中调用 BSL 后、我们在尝试更新 MSP430F5529固件时观察到错误。 该错误仅在 Linux 命令行中发生、并且仅在软件调用 BSL 时发生。 如果我们在 Linux 中使用命令行使用硬件调用 BSL (在加电时上拉 PUR 引脚)、我们能够成功刷写器件。 我们还能够在 Windows 中使用 PYTHON_Firmware_UpgraderGUI 来刷写器件、以便调用 BSL 的软件或硬件。
请参阅下面的错误命令行:-
root@CMGOLF-demo:/home/clubmaster/Python_Firmware_Upgrader sudo PYTHONPAATH =../python -msp430-tools/python -m msp430.bsl5.hid_1 -e -v -P ./ClubMasterV4_8.txt
调试错误
详细级别设置为2
Python 版本:2.7.9 (默认值、2019年8月31日、09:52:12)
[GCC 4.9.2]
操作列表:
批量擦除()
program_file()
RESET()
下载完整的 BSL...
发生错误:
[errno 71]协议错误
出错后清理...