This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:当 MSP430FR2433上的 VCC 为2.8V 时、数字 I/O 上的 intput 信号从0v 上升到1.4V 时、能否检测到它

Guru**** 2541530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891143/msp430fr2433-can-it-be-detected-with-intput-signal-rising-from-0v-to-1-4v-on-digital-i-o-when-vcc-is-2-8v-on-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

您好,

我在该部件的数据表中得到了表5-10,它描述了 VIT+和 VIT-上3V 和2V VCC 的数字 I/O 输入电平。 我对此有两个问题。

1.当 VCC 为3V 时 ,VIT+(最小值-最大值) 为1.35 - 2.25,VIT-(最小值-最大值)为0.75 - 1.65。  VIT- max 为何会大于 VIT+ min?  它是否可纠正?

2.我的应用是 一个连接到此 MCU GPIO 1.6的低压信号,当信号从0V 上升到1.4V 时,它是否满足 VCC=2.8V 时 GPIO 上施密特触发条件的要求? 以及 V+和 V-三保持范围和输入电压迟滞。

谢谢

Polo 衫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Polo 衫:

    根据表5-10。 数字输入、正向输入阈值电压表示从0转换到1的阈值(电压点)、此处采用最大值来保证转换为1。 例如、Vcc =3V、电压从低于1.35上升到高于2.25V、将保证数字值从0变为1。 在相同的条件 Vcc=3V 条件下、电压降从高于1.65V 到低于0.75V 将保证数字值从1变为0。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢小东对此做出的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)如果提供信号的器件具有开漏选项、则可以使用 P1.6内部上拉电阻器将其升高到 Vcc。 上拉电阻不是很强(~35K)、因此边缘会比较差。

    2) 2) FR2433没有模拟比较器、但 ADC (A6)有一个窗口比较器、假设您可以足够快地进行采样。

    不,这两个都不是很开胃,但它们是什么东西。