This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:"器件的调试接口已被保护"

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892431/ccs-msp430f5659-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有时、我在尝试下载要调试的新程序时会收到此消息。 "到器件的调试接口已被保护"我知道保险丝未熔断、我还尝试检查 了属性、MSP430X 选项中的复选框:即"连接时擦除用户代码并解锁器件"、它是不可选的。  我以前见过这种情况、现在可以用外部程序擦除整个芯片、然后它就可以工作了、但现在我卡在这里面、无法编程。 使用 CC7版本的“i”版本:7.4.0.00015。

请帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否生成".txt" TI 十六进制格式输出文件并发布到此线程。  如果输出较短、例如30行或更少、您只需复制并粘贴到线程中、否则请使用答复窗口中工具栏中的纸质单击图标附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    它是一个380K 程序。 不确定您在 txt 文件中查找的内容。  我写入主存储器和扩展存储器、没有受保护的存储器。 顺便说一下、我通过擦除 所有4个 BSL 闪存段以及所有4个 nfo 存储器段来使其再次工作。

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很高兴听到您找到它。

    是的、我将查看您是否意外地写入 JTAG 安全锁定位置。