This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:将 MSP-EXP430G2ET 与 RF430FRL152HEVM GUI 相连

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, UNIFLASH, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891880/msp-exp430g2et-connecting-msp-exp430g2et-with-rf430frl152hevm-gui

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPUNIFLASHRF430FRL152HEVM

你好! 提前感谢、因为我真的需要您的帮助。

我已购买  MSP-EXP430G2ET、DLP-7970ABP 和 RF430FRL152HEVM。 我已经使用 UniFlash 将 TRF7970out 文件插入 SP-EXP430G2ET。

然后、我 通过将 USB 拉出并重新插入来对 MSP-EXP430G2ET 进行下电上电循环。 然后、正如 GUI 所示、我放置这三个模块。  

但我仍然无法将 MSP-EXP430G2ET 连接到 GUI。

我试过:1. 将 MSP-EXP430G2ET COM 编号更改为1和2

        2.如 图所示、在 RF430FRL152HEVM 上设置 S3-S6。  

有人能帮我解决这个问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 MSP430G2ET Lanuchpad 中将 UART 设置为硬件模式?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢你的答复。

    这里是我的跳线配置、是这样吗? 我仍然无法连接到 GUI ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    如果我被误解、我还尝试了以下跳线配置:

    然后我再次重复该过程(从 Uniflash 插入到 USB 插件、USB 插件、GUI 连接)。

    但 GUI 仍然显示无响应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰逊、很抱歉再次打扰您。

    我想知道我的 Uniflash 设置是否正确。 因为之前我没有选择如下图所示的"二进制":

    但是、如果我选择"二进制"、加载就会失败... 那么、我是否需要在 Uniflash 中选择"二进制"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下载代码时无需选择"二进制"。

    很抱歉、我提供了一些有关 G2553 lanuchpad UART 硬件模式的错误消息、我仔细检查发现该设置应该如下所示:

     您是否通过以下下载内容刷写了正确的二进制文件: www.ti.com/.../sloc346

    您可以尝试将 COM 更改为再次测试、并 尝试以 Admin 身份运行 GUI

    附加一些可能对您有用的链接:

    http://www.ti.com/lit/ml/slab068/slab068.pdf

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    非常感谢您的建议。 我按照你说的每一个步骤操作、现在就可以工作了(不知道哪个步骤是有效的、哈哈)。

    我的 MSP430G2ET Launchpad 的 BTW UART 就像这样:

    再次感谢您的帮助、祝您愉快! :-)