This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:8MHz 振荡器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892168/msp430fr6047-the-8-mhz-oscillator

器件型号:MSP430FR6047

为什么 msp430FR6047评估板上的8MHz 振荡器未连接到 CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marty、

    在我们提供的项目中、我们使用内部 DCO 模块来设置 MCLK 和 SMCLK 时钟、以及外部 XT1 32768Hz 时钟。 因此、8MHz 晶振是连接的、客户可以根据需要进行连接。

    此致

    Johnson