This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:ESD 导致微控制器崩溃。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899998/msp430f5659-esd-causing-micro-to-crash

器件型号:MSP430F5659

你好。

我的 ESD 问题会对微控制器的运行造成严重破坏。 此设计在各个方面都运行良好、但有时将 USB 电缆插入 USB 连接器会导致瞬态、我无法抑制。 我认为这是接地噪声问题。 我从 USB 连接器到电路板的4条迹线中切断了全部3条、只留下接地信号、这种情况仍然发生。 可能只有十分之一的 USB 插入、但我们在修复之前无法投入生产。

我尝试在电源线之间添加更多电容。 该电路板具有大约8个电容器、主要是分散在电路板周围的0.1uF 电容器。 我还尝试在 USB 接地和电路板接地之间添加铁氧体磁珠。  

这是一个大约为5英寸 x 5英寸双面板。 出于成本原因、它是双面的。 我有顶部和底部的接地平面、以及贯穿整个电路板的重型接地。  此设计是由4.2V 锂离子电池供电的电池、该电池通过大约3英寸的导线连接到电路板。 3.0V 稳压器是一款 TPS73601,具有47uF 的输出电容。 有两个时钟、XT1为32kHz、XT2为16MHz。 MCLK 设置为16MHz。  

我正在使用看门狗计时器、因此当发生这种情况时、程序当然会重新启动。  

任何关于我可以尝试的东西的想法、以纠正这种情况。 我知道所有 USB 接地线路上都有一组集成电路、但正如我说过的、这种情况只在连接了 USB 接地的情况下发生!

谢谢  

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    您能否检查一下、如 MSP430FR5529 Launchpad 原理图所示、USB 连接器的接地屏蔽上是否有一个33 Ω 的接地电阻器?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    感谢您的回复。 我的案例是浮动的。 但是、我尝试将其直接接地、也尝试通过一个15K 欧姆的电阻器、正如我在另一个 TI 原理图中看到的那样。 它们中没有任何一个看起来起作用。 此外、大多数廉价的 C 型 USB 电缆都没有屏蔽、因此连接器的情况是什么都没有的。  

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我需要就此提出具体问题。 我提高了 VCORE 电压、并将其上的0.47uF 电容器更改为不同的值。 我知道这一问题之前已经被多次问过、但 我找不到一个明确的答案、除了0.47 μ F 最有效? 这是什么意思? 10uFd 或0.47uFd 并联具有较低 ESR 的.01uFd 有什么问题。 如果 ESD 在接地端产生较大的毛刺脉冲、那么它最有可能会使 CPU 崩溃? 16MHz 时钟? 我在3V 电源上有足够的电容、分布在周围、因此我希望接地上的噪声脉冲将作为接地和3V 的共模出现。

    提前感谢您就此提出的任何想法和帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我在此找到了有关此主题的另一个主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/46976?capacitor-choice-for-CVcore-is-the-recommended-470nF-value-critical-

    请告诉我这是否有帮助。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

     如果 ESD 在接地端产生较大的毛刺脉冲、那么它最有可能会使 CPU 崩溃? 16MHz 时钟? 我在3V 电源上有足够的电容、分布在周围、因此我希望接地上的噪声脉冲将作为接地和3V 的共模出现。