This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2303:转换至低功耗模式期间的最大电流峰值

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891617/msp430g2303-maximum-current-peak-during-transition-to-low-power-mode

器件型号:MSP430G2303

您好!

我们有一个 MSP430G2303、如果主 CPU 关闭、它可以切换到 LPM3模式。 从正常模式切换到低功耗模式期间、流耗峰值。

TI 是否进行了任何测量、在转换过程中可以预期电流值是多少?

此致、

Achim Kanert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    峰值之后的 LPM3电流是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    几秒后、电流正常。

    此问题与我们的客户之一的特殊问题有关。 他在备用纽扣电池和 MSP430之间使用了一个1k Ω 电阻器。 在转换至 LPM3时、电流峰值会导致电阻器上的压降、从而使 MSP430复位。

    作为权变措施、我们的客户减小了电阻器、但他想知道 TI 是否知道可能的最大电流值。

    此致、

    Achim Kanert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achim、

    如果您进入 LPM3、我从未见过功率增加。 对于电源路径、1KOhm 电阻器非常高。 您是否有关于原理图的更多信息?

    1) 电容器?

    2) 如何切换到纽扣电池?

    3) 所有未使用的引脚是否处于受控状态?