This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:MSP430FR5849是否存在与 MSP430FR5839器件列出的 DMA9勘误问题?

Guru**** 2811885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5849, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889913/msp430fr5849-does-the-msp430fr5849-have-the-same-dma9-errata-issue-that-is-listed-for-the-msp430fr5839-part

器件型号:MSP430FR5849
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5739

我们在设计中使用 MSP430FR5849。  软件当前配置为使用 DMA 通道0从 EUSCI_A UART 接收、并使用 DMA 通道1发送到该 UART。

在极少数情况下、我们似乎停止接收来自 UART 的数据的 DMA 中断。 它看起来与 MSP430FR5839器件的 DMA9问题中所述的内容非常相似、尽管我们使用的 MSP430FR5849器件的勘误文档中未列出此勘误问题。  我想确认 MSP430FR5849器件是否也会出现该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 MSP430FR5839器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、器件型号上有拼写错误。  我在 MSP430FR5739器件的勘误文档(http://www.ti.com/lit/pdf/slaz392)中看到了 DMA9问题。

    我想知道 MSP430FR5849器件是否可能存在同样的 DMA9问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  MSP430FR5849的勘误表 中不包含此错误。 为了确保、我检查了我们的内部数据库、 MSP430FR5849 不受 DMA9错误的影响。

    为了进一步验证、我认为您可以添加 DMA9的权变措施以查看问题是否仍然出现。