This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:是否有适用于电容式传感器且符合汽车标准的 MSP430?

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897226/msp430fr2512-is-there-automotive-qualified-msp430-for-capacitive-sensor

器件型号:MSP430FR2512

大家好、

是否有适用于电容式传感器的符合汽车标准的 MSP430?
我正在寻找合适的电容式接近传感器产品。  

或者、您能否告诉我接近传感器产品、在该产品中、人机界面的传感范围高达100mm。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    我们没有任何符合汽车标准的 CapTIvate 器件、至少到目前为止还没有现有产品系列。

    接近检测范围。 很难给出一个数字、因为性能在很大程度上取决于不同的参数。 例如:电极尺寸、电极附近的接地、接地连接、环境噪声、待检测物体的尺寸(手或手指)等

    在接近应用中、我建议使用我们的 MSP430FR267x 器件。 这些器件实现了第2代 IP、提高了抗噪性能。

    但我不想让你没有任何数字。 在标准设计中、大约50mm 的检测范围应该是可行的。 对于 超出该距离的任何要求、我们需要仔细分析要求和实施情况。

    请查看我们的技术指南、作为参考。

    图 66/67

    以及

    尤其是表9

    应用是什么? 您能详细介绍一下吗?

    如果有任何帮助或您需要其他帮助、请联系我。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    上述回答是否回答了您的问题?

    如果是、我想关闭该线程。 请单击您旁边的 Resolved 按钮。

    谢谢

    请随时与论坛联系。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!  

    感谢您的支持!

    此致、
    Ochi