This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:POH 上电小时数

Guru**** 2819645 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/901465/msp430fr2476-poh-power-on-hours

器件型号:MSP430FR2476

您好!

数据表未讨论 POH 开机小时数。 FR2476可以支持105C。

在最高温度下工作时、预期的 POH 是多少?

其他 MSP430FR2xxx FRAM 器件的类似问题、可指定为最大85°C 在最高85°C 的温度下工作时、可以预期达到什么 POH?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    您描述的启动时间是从上电到 MCU 运行的时间? 还是 从上电开始执行应用任务?
    您描述的 PoH 是否有任何特殊要求?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我认为您不理解我的请求。 我要问的是、在85°C 的较高温度下、加电小时数。 如果器件处于该温度、它可以在始终开启的情况下运行多长时间? 是否达到100万小时。

    此致、

    -Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    是的、了解您的请求、我们将帮助您进行确认。 我将在获得确认结果时在此处进行更新。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    我们确认 MSP430FR2476器件符合105C @ 100K 通电时间要求。

    此致

    Johnson