This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430F5510

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891356/msp430f5510-msp430f5510

器件型号:MSP430F5510

我正在为 msp430f5510开发硬件、我想根据 SLAA457B 实现 USB 功能。

我的问题是:我应该如何离开 XIN 和 XOUT 引脚、因为它们不会被使用。 选项:

1) 1) XIN 和 XOUT 是否悬空?
2) 2) XIN 和 XOUT 是否接地?
3) 3) XIN 和 XOUT 之间是否接收到一个电容器? 如何计算该电容器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliano、您好!

    如果您不使用 XIN 和 XOUT 引脚、它们应该保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    非常感谢您提供的宝贵信息。

    此致

    Juliano