This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5525:从生成 I2C 软件复位到 I2C 模块能够执行正常通信所需的时序

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891406/msp430f5525-timing-that-it-takes-from-generating-an-i2c-sw-reset-to-when-the-i2c-module-is-able-to-perform-normal-communication

器件型号:MSP430F5525

尊敬的团队:

客户有以下请求。

其中一个旧产品在现场报告了 NACK 问题;事实证明是由 FW 错误导致 I2C 复位。

他们解决了这个问题、但想知道从生成 I2C SW 复位到 I2C 能够执行正常通信所需的时间。 他们在文档中没有找到任何有关软件复位的时序规格、您能帮助检查并提供时序数据吗?

感谢您的支持、

此致、

Giuseppe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我正在研究这个问题、并将向您介绍我发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe、Eddie:

    我认为执行了软件复位、您应该按照用户指南的建议完全重新配置 eUSCI 模块。 然后、与正常启动期间一样、I2C 立即准备好使用。 至少这是恢复运行的最受控制的方法。