This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:VLO 频率范围

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891070/msp430fr2353-vlo-frequency-range

器件型号:MSP430FR2353

MSP430FR2353上 VLO 时钟的频率范围是多少?

在 DS 中、典型值仅为10kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请给我一个左右的时间来了解这一点。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将在离线时与您联系、进一步讨论这一点。 请继续将此主题标记为已解决、以便我们可以将其关闭。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考由于 VLO 针对低功耗应用进行了优化、因此其精度不是最佳。 在电源电压、温度范围和工艺变化范围内、VLO 频率可高达+/- 50%。

    我认为您的客户对 VLO 校准应用报告最感兴趣、该报告向客户展示了如何使用另一个更精确的内部振荡器校准 VLO、以便在低功耗和高精度应用中使用 VLO:

    MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列上的 VLO 校准