This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F135:一次对8个器件编程?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887933/msp430f135-program-8-units-at-a-time

器件型号:MSP430F135
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

您好!

我们 以前使用过 MSP430F135。 今天、我们使用硬件 USB-FPA 6.1 Elprotronic 和 Gang Pro 430 GUI 一次对6个器件进行编程。 我想知道您是否已将硬件一次扩展到8个。  

我知道您可以通过某种方式将6合1、但我更喜欢使用8合1的清洁站。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-GANG 可以并行处理8个器件

    http://www.ti.com/tool/MSP-GANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adam、

    您对此主题还有其他疑问吗? Zrno 是对的。 MSP-GANG 可并行对8个器件进行编程。 有关详细信息、请参阅 MSP-GANG 用户指南。  

    如果它帮助您解决了问题、您可以单击"此解决我的问题"按钮吗?  

    谢谢、  

    Lixin