This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2131:X 射线曝光导致的存储器问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887184/msp430f2131-memory-problems-from-xray-exposure

器件型号:MSP430F2131

我的客户询问此 MSP430 MCU 是否存在 Xray 曝光低于100 RADS 的任何损坏漏洞。  MCU 在组装和 X 射线检查之前进行了预编程。  在什么辐射水平下、该部件容易损坏?  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、  

    感谢您提出问题。 对于易失性存储器、DDR RAM、SRAM 等、X 射线应该是导致数据错误的问题。 这只是一个一般概念:对于 NAND 闪存等非易失性存储器、有报告说50射线曝光可能会引起错误;但 NOR 闪存对于 XRAY 曝光而言比 NAND 闪存更加稳健。  

    MSP430F2131代码保存在 NOR 闪存中。 因此、它比 NAND 闪存 MCU 更适合 X 射线抗扰度。 但我们没有针对 Xray 的 MSP430F2131的测试数据。 也许我可以与团队一起检查 MSP430闪存 X 射线抗扰度是否有类似的常规测试。 如果有更多信息、我明天会回来。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、  

    我有一个问题:您的客户是否对 MSP430F2131 FLAHS X 射线抗扰度或 SRAM 抗扰度有疑问? 客户产品是否能在 X 射线曝光中工作?  

    这是我的问题: 如果 X 射线强度较高、由于 SRAM 数据损坏、MCU 将异常运行。 这是因为 SRAM 将具有临时数据和堆栈数据。 用于 X 射线抗扰性的 SRAM 级别低于 NOR 闪存。

    因此、最好清楚产品是否会在 X 射线曝光中运行。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们只是想了解我们的 NOR 闪存有多容易受到影响。  他们在组装检查期间仅使用 Xray、他们需要知道闪存可以处理的 RAD 级别。  这是紧急情况。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 David、  

    在电路板断电时、他们似乎在组装期间执行 X 射线检查。 那么对于 MSP430和闪存而言、这应该没有问题。  

    X 射线是我们用于内部连接检查的器件检查工具之一、未发现影响内部闪存的问题;我们的客户还应用 X 射线进行组装检查、并且没有报告由于 X 射线检查而影响闪存的问题。

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、  

    您对此主题还有其他疑问吗?

    确认我们在中进行了宇宙射线引起的软错误测试。 半导体器件。 它遵循 JESD 标准。

    在进行硅内部连接检查的 X 射线检查期间、辐射剂量应 大于100 RADS。   许多客户还应用 X 射线进行电路板组装检查、并且没有报告闪存影响问题。

    希望这些信息能帮助您解决这个问题。  

    谢谢、  

    Lixin