This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:关于 MSP-GANG Proigrammer Verify 功能

Guru**** 2393415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890894/msp430f5324-about-the-msp-gang-proigrammer-verify-feature

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

各位专家、您好!

我对 MSP-GANG 软件验证功能有疑问。
当 MSP-GANG 软件的"GO"被按下时、
"擦除>空白检查>程序>验证>熔丝熔断"正在自动运行。
此时、是否确认是否存在"验证"并不取决于连接方法(JTAG、SBW、SWD 或 BSL)是否正确?

我阅读了"MSP Gang 编程器(MSP-GANG)用户指南(修订版 Q)"、但没有任何说明。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不确定存在或不存在"Verify (验证)"意味着什么、但正确执行的步骤对所有选定的接口都有效。

    您是否看到过任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想检查执行步骤是否因接口而异、因此我可以解决这个问题。
    感谢你的答复。

    此致、
    还不错