This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5510:用于 I2C 写入的 C 代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891101/ccs-msp430f5510-c-code-for-i2c-writting

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

感谢您的关注。

我们正在寻找一些帮助来开发用于配置 MSP430F5510 I2C 接口的 C 代码。 我们希望通过 I2C 线路使用此 MSP430器件配置 TLV320DAC3203的一些寄存器、但我们需要您的经验来创建一个代码、以便仅用于发送 I2C 命令。

请帮我们开发此代码吗? 基本上、我们只需要一个 I2C 写入函数、我们可以使用该函数发送寄存器设置(我们已经有了寄存器值、但我们在使用 MSP430F5510和 CCS 方面没有太多经验。

如果您能提供任何信息、我们将不胜感激。

此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
LPAA。