This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2763405 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898287/msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:Energia

我将 Energia 用于我的 MSP430F5529LP
微控制器
使用延迟(1000)时;
实际上 、延迟变为3.3秒。
我的串行监视器 不工作、因此我将 bad 速率更改为32000、它工作正常
同于9600*3.3=31680。
微控制器以前工作正常。
是因为我使用3.1作为输入,该引脚也是 UCB0SOMI 引脚。
或者、 因为我  在使用外部电源时未移除跳线。
如何将计时器存储为原始时钟速率。
希望问题能得到解决  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    Energia 是 一个开源和社区驱动型集成开发环境(IDE)和软件框架。 请 查看43oh.com 论坛获取 Energia 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和建议

    问题与 enegia 无关、因为此代码在较早时工作。

    我觉得这是一个硬件问题,因为(时钟速率已经改变),

    阅读我的问题声明、了解您是否可以解决该问题。

    不过、我也会将其发布在 Energia 论坛上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我没有找到您的时钟系统的任何详细配置。 您能与我们分享更多信息吗?

    但是、由于您使用 Energia API 来配置器件、我再次建议您访问 Energia 论坛。