This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5152:进入警报状态时丢失数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890529/msp430f5152-losing-data-out-when-entering-an-alarm-state

器件型号:MSP430F5152

我们在其中一个最新的项目中使用 MSP430F5152、我们有一个实例、即测试循环中的13个器件中的8个在进入警报状态时消失。 在检查这些器件后、我们为微控制器提供了3V3电源、并将数据传输到数据引脚、但没有数据输出。

 

我尝试重新刷写器件、但没有任何结果、USBFET 无法识别器件(注意:我启用了 JTAG 锁定)。 我们是否可以做其他事情来尝试并确定我们是否存在软件损坏问题或芯片损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calum、

    您是否已经尝试过包括对电路板上的任何超级电容器放电在内的下电上电?  

    [引用 user="Calex36"] USBFET 无法识别设备

    你收到了什么消息?

    如果器件正常、您应该能够通过 FET 进行回流焊。

    Srinivas