This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 USS 直流偏移消除

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899284/msp430fr6047-msp430fr6047-uss-dc-offset-cancellation

器件型号:MSP430FR6047

您好!
 我对 USSLib 中的直流偏移消除是如何工作的有疑问。

我尝试通过定义 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_enable 来启用它、并在1至10000的范围内尝试使用 USS_APP_DC_OFFSET_Cancelance_interval。

我想知道我如何知道何时启用偏移消除、因为当我在 USS Desing 中心检查波形时、存在近似偏移 -1600ps、尽管已启用取消。

第一张图片启用取消(间隔10000)、第二张图片禁用、然后配置。

硬件与结尾部分所述相同: e2e.ti.com/.../893154

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照片上载不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas、

    直流偏移消除以时间间隔确定的频率执行。  您不会在捕获的信号中看到直流偏移消除的结果、因为消除是在算法中完成的。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas、

    如果您想确切了解失调电压的估算方式、可以在此函数中找到源代码:

    USS_estimateDCoffset

    它位于示例项目的 ussSwLibCalibration.c 文件中。  请注意、失调电压是根据间隔参数给出的频率估算的-但会应用于每次采集。  

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我检查了函数、我!m 不确定是否实际使用了函数。 是否需要在主循环中调用函数 USS_estimateDCoffset?

    --


    我已经完成了一些测量、我发现当我通过测量管灌一些液体时、直流失调电压会发生变化。


    我将使用从 pt_ALG_res.iq44DeltaToF 值计算得出的值来测量音量。 第一张图片是根据 DToF 计算出的体积、第二张图片是液体通过管道时的体积、第三张图片是液体倒流后的体积。 您可以看到、偏移量被移至较低的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我检查了函数、我!m 不确定是否实际使用了函数。 是否需要在主循环中调用函数 USS_estimateDCoffset?

    --


    我已经完成了一些测量、我发现当我通过测量管灌一些液体时、直流失调电压会发生变化。


    我将使用从 pt_ALG_res.iq44DeltaToF 值计算得出的值来测量音量。 第一张图片是根据 DToF 计算出的体积、第二张图片是液体通过管道时的体积、第三张图片是液体倒流后的体积。 您可以看到、偏移量被移至较低的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas、

    您在第一个帖子中显示的 ADC 捕获波形看起来不是很干净。 我建议在优化直流偏移之前进行几个更改/实验。 使用"Frequency Sweep"功能、查找900kHz - 1100kHz 范围内的最佳激励频率。 您还应该将"脉冲启动和 ADC 采集之间的间隔"从31us 减少到25us。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/pdf/slau810上查看水流量计快速入门指南 、了解其中的一些步骤。

    Srinivas