This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG437:使用 MSP430FG43x 的生命体征患者监护仪

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BPM, ADS1292R, AFE4403, ADS1299, MSP430FG439, MSP430FR5994, MSP430FR2355, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900432/msp430fg437-vital-signs-patient-monitor-using-msp430fg43x

器件型号:MSP430FG437
主题中讨论的其他器件:TIDM-BPMADS1292RAFE4403ADS1299MSP430FG439MSP430FR5994MSP430FR2355MSP430FR2311

大家好、

IAM 即将使用 MSP430FG43x 系列 MCU 设计多参数生命体征患者监护仪。  我已经将以下文档作为学习材料进行了介绍。

  • slaa458
  • slaa274b.
  • TIDM-BPM 表示血压  
  • TIDA-01614

我之所以考虑 MSP430FG43x 系列 MCU、是因为它具有内置的 OA、DAC、而在 TIDA-01614文档中使用的 MSP432系列 MCU 中不提供该功能。

我还看到 、虽然 AFE4403是一款出色的 AFE、但其输出波形没有任何反转、我无法在监视器上显示反相 SPO2波形。 这就是为什么我选择了 SPO2与 MSP430作为我的基础项目、并将血压、体温和 ADS1292R 与之结合、共同用于 ECG 和呼吸。

我只是想知道 MSP430FG43x MCU 是否能够处理这些多个传感器? 我是说   该项目是否可以与 MSP430FG43x 系列 MCU 一起进行?

我以前曾在用于 EEG 和 ECG 应用的 Tiva 系列 MCU 和 ADS1299中工作过。 我在 Tiva 系列 MCU 方面的经验非常好。 我使用 Tiva MCU 和 ADS1299设计了32通道 EEG 应用。 我将首次使用 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    非常感谢您关注我们的产品。

    不幸的是、您的问题是、是否可以处理您列出的所有应用功能、这是一个非常困难的问题、由于与此相关的各种因素和未知因素、可能没有人能够完全安全地回答。

    不过、我仍会尽量解决这个问题、并在 MSP430区域内为您提供一些其他选项。 我想从模拟性能中、您选择了合适的 MSP430器件。 除了您已经了解的参考设计和其他文档外、还有一个关于 ECG 实现的附加文档、您可能对此感兴趣。 该应用报告还基于 MSP430FG439。 slaa280  

    当然、与 MSP432相比、MSP430的处理能力有限。 在这里、研究我们为 MSP430提供的代码库可能很有趣、它提供了大量优化的数学功能。

    除此之外、它可能也是您感兴趣的问题、它将向您介绍 MSP430内的一些其他选项。 MSP430 FRAM 系列有两个有趣的发展:MSP430FR2355和 MSP430FR5994。

    MSP430FR2355的主要特点是集成模拟。 此器件包含4个智能模拟组合块。 其中每一个都包含一个运算放大器和一个 DAC、并且可与集成 ADC、额外的2个比较器或其他集成运算放大器互连、从而形成跨阻放大器或其他级联 OA 结构。

    遗憾的是、MSP430FR5994不包含集成式 OA、但在 ADC 和2个比较器的基础上、它包含一个 HW MPY、更重要、功能更强大的 LEA 模块。 这是一个模块(低功耗加速器)、用于支持硬件中的复杂数学函数。 其性能远远超过了 MSP430 CPU 在给定速度下的处理能力、甚至能够与基于 ARM 的架构进行竞争。 它极其有效地支持 FFT 等功能。 因此、也可以选择使用两个 MSP、即 MSP430FR5994进行 AD 转换和处理、同时使用外部 OA 或另一个小型 MSP430 (例如 MSP430FR2355子衍生产品之一)、甚至使用更小的 MSP (如 MSP430FR2311)进行模拟感应和信号调节。

    对于 MSP430FR2355、我们还有一些您可能感兴趣的应用报告。

    MSP430FR2311

    我希望这会为您提供一些额外的数据点。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回复和建议。 我正在研究所有选项、并提供最合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    根据您的意见、我现在要关闭此主题。 如果您有与此主题相关的其他问题、我们将乐意为您提供支持。

    此致

    Peter