This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR6989:蓝牙连接

Guru**** 2120740 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, MSP-EXP430FR6989, EK-TM4C123GXL, MSP430F5529, MSP430FR6989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888270/ccs-msp-exp430fr6989-bluetooth-connectivity

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC2650MAEK-TM4C123GXLMSP430F5529MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

BOOSTXL-CC2650MA 是否与 MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 兼容、它是否可以与 BOOSTXL-SENSHUB 搭配使用?  

如果没有、如何将蓝牙连接添加到 LauchPad?

此致

EJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、BOOSTXL-CC2650MA 设计为与 MSP432 LaunchPad 套件兼容。

    示例代码基于 MSP432。

    传感器集线器 Booster Pack (BOOSTXL-SENSHUB)是 TivaTmC 系列 TM4C LaunchPad EK-TM4C123GXL 的扩展板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在我购买 BOOSTXL-SENSHUB 之前、我问 TI 它是否与 MSP-EXP430FR6989兼容。 答案是肯定的、BOOSTXL-SENSHUB 与 FR6989 LaunchPad 无缝配合工作。  

    那么问题仍然存在: 是否有适用于 MSP-EXP430FR6989的 BoosterPack 提供蓝牙连接?

    此致

    EJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下两个 EVM 与 MSP430F5529兼容、并在 CC256XMSPBTBLESW 上安装了软件。 您需要将代码移植到 MSP430FR6989。

    双模 BluetoothRegisteredCC2564评估板 

    双模 BluetoothRegisteredCC2564模块评估板