This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:Modbus CRC

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890153/ccs-msp430fr2311-modbus-crc

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以更改下面的代码以便与 Modbus CRC 一起工作? 我从资源插值器中获得了该值。

//软件算法- CCITT CRC16代码
unsigned int CCITT_Update (unsigned int init、unsigned int 输入)
{
unsigned int CCITT;
CCITT =(unsigned char)(init >> 8)|(init << 8);
CCITT ^=输入;
CCITT ^=(unsigned char)(CCITT & 0xFF)>> 4;
CCITT ^=(CCITT << 8)<< 4;
CCITT ^=((CCITT & 0xFF)<< 4)<< 1;
返回 CCITT;
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 应用手册 SLAA221A 具有声明根据任意多项式执行 CRC 的代码。

    用 Google 的三分钟时间为我提供了至少两个 MODBUS CRC 功能、每个独立观察者都声称是正确的(我不知道这种方式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这是 Bruce 提到的应用手册。  http://www.ti.com/lit/an/slaa221a/slaa221a.pdf

    我不熟悉 Modbus Exact CRC,因此我无法评论需要更改的内容(如果有)。  

    谢谢、

    JD