This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE251:MSP-GANG 错误代码376

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888347/msp430afe251-msp-gang-error-code-376

器件型号:MSP430AFE251
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

使用 MSPGANG 编程器

错误代码376也不在文档 SLAU358Q 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    [引用用户="Aaron Carlton "]使用 mspgang 编程器[/quot]

    请更加具体。 您使用的是什么模式? 编程过程中的哪一步导致了错误?

    [报价用户="Aaron Carlton "]文档 SLAU358Q[/QUEQ]中也没有错误代码376

    我注意到了这一点、但不确定为什么不包含它。 电路板上的 JTAG 电路是否正确?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们将围绕 MSPGang dll 编写自己的软件、并尝试对各种不同的微控制器进行安全、验证等编程。  

    它由 slau358Q 中的 Interactive WriteBytes_TO_FLASH 4.2.20返回

    接口是 SBW。

    接线正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的耐心等待。 我一直在等待我们工具团队的反馈。 他们告诉我、所有错误实际上都包含在软件包中提供的"msp-gang.h"文件中。

    对于错误376、它似乎与不正确的尺寸定义相关。 希望这有助于解决该问题。

    #define ERR_SIZE 定义 376 

    此致、

    James