This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:将项目从 MSP430FR5994切换到 MSP432E401Y

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899726/ccs-msp-exp432e401y-switching-project-from-msp430fr5994-to-msp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YMSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将项目切换到新的 MSP 432芯片(原为430)。 我从用户指南中看到、我可以将传统 API 用于 UART 和 RTC_C 等。 我转到 MSP430 Projects 属性、并将器件变体切换为 MSP432E401Y。 它会将项目复制到 MSP432的新项目、但是我遇到了 driverlib 问题、出现了一条错误消息、提示找不到源 driverlib.h 如何导入要用于 MSP432的 driverlib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP-EXP432E401Y

    您好!

    我尝试在 MSP432上使用 RTC、API 中似乎没有专门用于 RTC 的模块、我想知道在哪里可以找到用于 MSP432的 RTC 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP-EXP432E401Y

    您好!

    我似乎找不到用于启动 RTC 的 API 模块。 我想知道在哪里可以找到用于 MSP432E401Y 的驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP-EXP432E401Y

    工具/软件:Code Composer Studio

    大家好、我想知道如何设置我的 CCS 项目、以便 DriverLib API 可供使用、例如所附屏幕截图中的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP-EXP432E401Y

    您好!

    我尝试从 MSP430FR5994转换到 MSP432E401Y、我将工程属性更改为新的 MSP432、但似乎无法加载 driverlib 文件并使用它。 TI 说、对于某些模块、我们可以使用 MSP432上的 MSP430 API、例如 UART。 我将如何执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirushigan、

    我已将您的所有线程合并到一个线程中。   

    首先、我能否问您为什么要切换到 SimpleLink MSP432E4以太网 MCU?  正在尝试向您的应用中添加以太网?   

    MSP432E4是与 MSP430FR5xx 器件完全不同的软件库、因此很遗憾、您的任何旧代码都不会移植。  MSP432E4有其自己的 SDK、您可以在此处找到: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJDS8Vpx6RDwlNjGgAiVqg__J4.hfJy__LATEST 

    您好像找到了 SDK 并开始查看其中的一些示例。   

    请告诉我您的应用、以便我可以帮助您确定 MSP432E4是否适合您。   

    谢谢、

    JD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我需要使用以太网、这就是我进行切换的原因、我设法切换了大多数功能、但是我遇到了 UART 发送 ISR 的问题。 我有一个辅助缓冲区、从中从第一个缓冲区中提取并处理内容。 我想发送缓冲区、直到读取指针位于写入指针处、然后停止使用 ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kirushigan、

    如果您想要添加以太网、我可能会先从以太网示例开始、然后尝试在您的应用中添加。  Simplelink MSP432E4 Academy 中提供了 MQTT 培训、网址 为:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFrVBkyAqdpNLs83C5MQwA__J4.hfJy__LATEST 

    我不确定您当前是否使用 MSP432 E4 SDK 中的 DriverLib 或 TI 驱动程序、但两者都有一个 UART_ECHO 示例。  您可以在以下位置找到它们: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AATxSWTpEOiay-CB0AJmhg__J4.hfJy__LATEST

    希望这对您有所帮助。    

    谢谢、

    JD