This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-F6736:将项目移植到 Code Composer Studio 时出现问题

Guru**** 2549480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890298/ccs-evm430-f6736-problems-porting-the-project-to-code-composer-studio

器件型号:EVM430-F6736

工具/软件:Code Composer Studio

我想将单相瓦特计量器项目移至 Code Composer Studio。 现在我需要帮助。

"DEFL"命令是什么意思? 文件"emeter-toolkit.h" 会因此行而导致问题。 我该怎么做才能 在 CCS 中编译此项目? 在 IAR 嵌入式工作平台中、它可以顺利编译。 非常感谢您的帮助。 非常感谢。 此致

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该图像中、可以看到在文件"emeter-toolkit.h"中的上面几行定义了 DEFL。 但是、μ@并非所有编译器都能理解的内容。 此外、"_no_init"可能是所有编译器都可以理解的内容。

    如何使其正常工作。 有关如何重写这些行的示例

    #define DEFL (name、address)__no_init volatile unsigned long int name @ address;


    以及稍后的用法

    DEFL (RES16_32、RES16_32_)

    Code Composer Studio 编译器可以理解的内容吗?

    很抱歉这三个帖子、但我想尽可能地说明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请  从 https://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING 下载 TIDM-THDREADING 固件(修订版 B)

    安装后、您将在中看到 IAR 和 CCS 的差异 emeter-toolkit.h、IAR\extra_peripheral_definitions.h 和 CCS\extra_peripheral_definitions.h

    我认为 DEFL 只在 IAR 中使用

    IAR:

    #define SD24BMEM0_32_(0x0850u)
    #if !defined (__IAR_systems_ICC__)
    DEFL (SD24BMEM0_32、SD24BMEM0_32_)

    将在 CCS 中以如下方式处理:

    SFR_32位(SD24BMEM0_32);           /* SD24B 0 32位结果*/

    Srinivas