This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:超声波水流量计

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890190/evm430-fr6043-ultrasonic-water-flow-meter

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

我以前曾尝试通过 TI 的支持和销售联系过、但尚未成功联系到能够帮助我找到合适 TI 产品的人员。 TI 客户服务要求我在此发帖。

我正在与一家研究机构合作、该机构正努力想出一种非侵入式方法来测量城市水管系统中的流量、并通过 LoRaWAN 将其发回。

LoRaWAN 侧很好(我们可以使用 Arduino 或其他任何工具来实现)。

传感器方面的挑战包括:

  • 需要进行无创测量
  • 电源(必须由电池供电)
  • 管道直径(直径从200至400 mm 不等)。
  • 成本:一个城市可能会部署这些设备的十分之一或数百个、因此必须具有成本效益。
  • 我们希望误差裕度大于10%。

为了降低功耗、最有可能每隔一定的时间(而非连续的)进行读数。

基本上、我想了解 TI 是否有任何东西可以在这里使用。

理想情况下、我们希望尽量减少构造、以获得概念的工作证明并使其正常运行。

TI 客户服务部门建议 使用 MSP430FR6043 (EVM430-FR6043)、但从阅读数据表中无法找到有关上述要点的任何结论性答案。

有人有任何意见、建议或建议吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食者们、您好!

    基于 https://www.ti.com/product/MSP430FR6043的 TI 解决 方案也适用于您的非侵入式测量。 TI 水 流量计设计(http://www.ti.com/tool/TIDM-02005 -> http://www.ti.com/lit/pdf/tidues5 )直接解决了有创应用,但该方法也应该解决无创应用。  

    [报价用户="besard Svanberg"]电源(必须由电池供电)[/quot]

     TI 设计文档(http://www.ti.com/lit/pdf/tidues5)的第3.3.2.5节"平均功耗 "清楚地显示了每次测量的低电流消耗。 这适用于使用寿命较长的电池供电产品。

    TI 参考设计显示了 DN-25 (25mm 直径)管道的结果、但该解决方案适用于较大的管道直径。

    该解决方案适用于目标精度接近1%的住宅水流量计。 TI 尚未针对较大的管道直径进行精度测试、但您应该能够满足这些较大管道更宽松的10%精度目标。

    您可以从 EVM430-FR6043 (https://www.ti.com/tool/EVM430-FR6043)以及 相应的 USS 软件库和 GUI 开始    进行开发、网址为 www.ti.com/.../MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER -> software-dl.ti.com/.../。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。 这真的很有帮助。

    对于非侵入式应用、您对此评估板使用哪种传感器有任何建议或示例吗?