This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:VCORE 电容器

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889511/msp430f5659-vcore-capacitor

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:INA126

您好!

我的设计有间歇性问题。 它是一种手持式电池供电仪器。 有时、当一个外部连接到电路板时、可能会有10-20次的情况发生1次、程序会产生干扰并导致问题。 例如、连接可以是 USB 连接、USB 的另一端未连接(仅电线)或热电偶温度探针、该热电偶温度探针仅通过连接仪表放大器(INA126)输入的电桥进行连接。引入了某种噪声并导致了问题。

当我意识到我为 Vcore 电容器使用了.01uF 电容器时、我想我解决了这个问题。 我将其更改为1uF 值(推荐470nF 的~2倍)。 但没有解决它。

该微控制器对 X1使用32kHz、对 X2使用16MHz。 VCC 为3.1V

两个问题;

1 - CVcore 的值有多重要、为470nF、  

2 -导致这种情况的其他原因是什么? 连接 JTAG 调试器时不会发生这种情况,因此我无法轻松地对其进行调试。

感谢您的任何想法。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如器件数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5659.pdf)第5.3节所述、CVcore 的建议标称值为470nF。 脚注显示了20%容差。 我不确定我们是否有针对这种情况的建议最小值/最大值的规格。

    2.如果在连接 JTAG 调试器时没有出现此问题、是否有可能电路板上 JTAG 接口的任何引脚未正确上拉/下拉? 不太可能、但我想我会建议。 当您说 

    Jerry Bucci 说:
    程序出现故障并导致问题时,会发生什么?
    是否强制执行硬复位? 是否生成了未由程序处理的中断?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    感谢你的答复。 我在寻找有关 TI 为何选择470nF 的信息? 它是对内核电压的滤波器。 为什么不为超级滤波放置一个10uF 电容器。 它是关注的 ESR 吗? 通常、对于滤波、您可以将大电容与非常小的电容并联、以实现更高频率的滤波。  

    至于发生的情况、我真的不知道。 微控制器控制具有其自己的图形控制器(SSD1963)和内存的彩色图形480x272显示屏。  当外部信号(例如 USB 线)连接到接地端或任何其他信号被外部连接触摸时、"如果您愿意、天线"会导致某种噪声、从而使事情混乱。 显示屏的 PLL 设置为120 MHz、我看到它在发生这种情况时会退出锁定状态。 我需要 做更多调查来排除故障。 问题是、这种情况非常罕见、但足以使产品无法投入生产、因此我必须找到它。 当 JTAG 调试器被连接时、接地被改变并且不会发生。  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    通常、典型 CVcore 值用于获取大量与时序相关的数据表参数。  

    [引用用户="Jerry Bucci"]显示屏有一个 PLL 设置为120 MHz,我看到它在发生这种情况时退出锁定状态。

    [引用 user="Jerry Bucci">连接 JTAG 调试器时,接地会发生变化,而不会发生接地。  [/报价]

    电路板上是否可能存在接地平面设计问题?   

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrinivas、

    是的、这肯定是一个噪声问题。 由于成本原因、设计仅限于双面板。 电路板周围有一些非常重的电源和接地布线。 我已经这么做了很长时间。 但无论如何、我现在无法更改电路板。 好消息是、我认为我通过将内核电压电平从1.4V 提高到1.8V 来解决了这个问题、似乎已经解决了这个问题。

    谢谢、

    Jerry