This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:请帮助我启动 SimpleLink MSP432E4 SDK 3.40.01.02

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889686/msp432e401y-please-help-me-startup-with-simplelink-msp432e4-sdk-3-40-01-02

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

我刚刚开始使用以太网 MAC PHY 在 MSP432E4系列上工作。 我不熟悉 RTOS、因此我已经了解了 TI RTOS 的内核文档。 现在、我需要开始基于该 SoC 和 TI CCS + TI RTOS 实施简单的应用。 我无法找到我应该访问的起始线程、因为有大量文档和 USR 指南。 我想知道我应该从哪里开始、这样我还可以了解基于简单 TI RTOS 的应用程序的架构、挂钩以及模块配置是如何完成的。

也许是我提出了一个愚蠢的问题、但我真的很混乱、无法解决问题。 请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!

    让我稍后再回到您的身边、因为对我来说、这也是一个新的事情、可能还需要一些内部帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!

    不确定要使用什么平台进行评估。 但我建议使用 MSP430E401Y LaunchPad以及 SDK。 在 SDK 中、您可以从 RTOS 部分找到一些示例来展示实现方案。

    此致、

    哈里