This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多相和单相电能测量器件

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/901468/polyphase-and-single-phase-energy-measuring-device

大家好、  

一位客户要求使用最佳 PMIC 进行 á μ m 多相和单相电能测量(230-400V、50H-60Hz)? 他想在25日之前测量进口/出口反应性有功功率和谐波疾病、如果它符合0.5秒的欧洲中部标准、那就更好了。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo、

    您能否指定哪个 SoC 处于此状态?

    雷克斯