This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:MSP430P325AIPM

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889914/msp430f2370-msp430p325aipm

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件:MSP430P325

我正在尝试在器件型号的末尾找到 X 前缀的含义。

MSP430P325AIPM 是实际的标注。  

已经看到 MSP430P325AIPMX 的 X 表示什么? 未在数据表中看到。

谢谢

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您知道 MSP430P325已经停产、这可能需要一些时间、因为我需要在内部进行检查。

    让我稍后再与您讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很抱歉,我可能没有被授权在这个公开论坛上提供此类信息。 那么、您能否看到您的收件箱、我应该在那里向您发送一些私人消息。 或者、只需给我发送一封电子邮件"harry-qiu@ti.com"、以便我能够以适当的方式为您提供帮助。

    我将关闭此 TT、作为上述原因。

    此致、

    哈里