您好!
IAM 尝试在接收到以太网数据包时获取一个 Hwi 中断、iam 在 cfg 文件中创建 hwi、iam 将中断编号设置为56、这是 EMAC 矢量编号。但不会触发 Hwi、可能导致此情况的原因是什么?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
IAM 尝试在接收到以太网数据包时获取一个 Hwi 中断、iam 在 cfg 文件中创建 hwi、iam 将中断编号设置为56、这是 EMAC 矢量编号。但不会触发 Hwi、可能导致此情况的原因是什么?谢谢
您好 Todd、
是的、我在 syscfg 文件中设置 NDK、我的网络示例问题是、我想使用 cfg 来设置 Hwi、但出于某种原因、我得到了该错误
说明资源路径位置类型 无法找到路径上的软件包'ti.platforms.tiva':'c:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_40_00_10/source;C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_3_40_00_10/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_3_40_01_02/source;C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_3_40_01_02/kernel/tirtos/packages;C:/ti/xdctools_3_60_02_34_core/packages;..;'。 确保正确设置了封装路径。.xdchelp/udpecho_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs第145行C/C++问题
IAM 想知道它为什么要寻找 Tiva 软件包?IAM 创建 cfg 文件并转换为 RTSC 程序并使用 XDC COine。
是的、我添加了.cfg 文件。
我添加了.cfg、因为我仍然需要以静态方式创建其他 Hwi 等、这是唯一的方法、我在下面的链接中按照第16页进行操作。我的理解是、如果我想使用 XGCONF 来创建一个.cfg 文件。
我下载的 udp_echo 工程将其显示为 TI-RTOS、因此我假设我应该能够在工程中生成.cfg 文件。
明白了这一切、现在还不知道是否有 tirtos 编译的引用、对于其他任何人来说、也有一个描述这一点的链接。
谢谢 Todd