This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:连接到目标时出错

Guru**** 2192815 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, CC430F5123, RF430FRL153H, RF430FRL154H, RF430FRL152H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/901106/ccs-msp430fr6989-error-connecting-to-the-target

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: CC430F5123RF430FRL153HRF430FRL154HRF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试调试我的第一个程序、CCS 要求进行固件更新。 它启动了更新、很快我收到一条错误消息:

连接到目标时出错:

目标设置(CC430F5123)与实际目标类型(MSP430FR6989)不匹配

请帮帮我

Thomas Mueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您可以尝试在 CCS 工程属性中更改器件吗? 它位于 Project > Properties > General > Variant 下。 选择器件后、点击"Apply and Close"、然后重新构建项目。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    只有三种型号可供选择:RF430FRL152H、RF430FRL153H、RF430FRL154H 型号、不适用于这些型号

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、James、

    我找到了我的 MSP、但它仍然不起作用。

    连接到目标时出错:

    目标设置(CC430F5123)与实际目标类型(MSP430FR6989)不匹配

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您可以尝试使用最新版本吗? 我怀疑当您安装版本时、您没有选择 MSP430支持包。 如果您仍然拥有 CCS 版本的安装程序、请尝试重新运行它并添加对 MSP430的支持。 这将解决您的问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢、这解决了问题

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    太棒了! 感谢您的介绍。 我将把这个线程标记为已解决。

    此致、

    James