This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1PHMTR-ESD:从 IAR 到 CCS 的代码移植

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EM-DESIGN-CENTER, TIDM-1PHMTR-ESD, MSP430F6736, MSP430F6736A, EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900153/ccs-tidm-1phmtr-esd-code-porting-from-iar-to-ccs

器件型号:TIDM-1PHMTR-ESD
主题中讨论的其他器件:MSP-EM-DESIGN-CENTERMSP430F6736MSP430F6736AEVM430-F6736

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将代码从 IAR 移植到 CCS。  

我收到未解析符号 MPY32、MPYS32、OP2_32X、RES16和 RES32的错误。

我关注论坛 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/890298。 但可以解决问题。

有人可以帮助我将代码从 IAR 移植到 CCS 吗?

谢谢、  

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

    请使用电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库进行设计。 它支持 IAR 和 CCS。

    适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心 (MSP-EM-DESIGN-CENTER)

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    感谢您的支持。

    我正在尝试转换  产品中与该工具不匹配的 TIDM-1PHMTR-ESD 代码。

    您能检查该产品吗?

    谢谢、

    Dinkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinkar、

     TIDM-1PHMTR-ESD 基于 EMDC 支持的 EVM430-F6736。 增强型 ESD 部分与硬件相关、可能会使用首选的 MSP430F6736A 而不是 MSP430F6736。 安装 EMDC 后、您可以为 EVM430-F6736加载 EMDC 示例项目并生成 CCS 代码。

    查看培训系列、了解更多详细说明: EMDC 视频培训系列

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James