This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:MCU 复位后的起始地址

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/889996/msp430fr2533-start-address-after-mcu-reset

器件型号:MSP430FR2533

你(们)好

您能不能建议 MCU 复位后的起始地址在哪里?

起始地址是否固定?  

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    打开.map 文件您可以找到一些字、如"入口点符号:"_c_int00_noinit_noargs" 地址:0000fc54"该地址是起始地址。

    起始地址不固定。 但如果您需要、它可以修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU 复位后、器件首先读取存储起始地址的地址0xFFFE。

    然后、CPU 从在0xFFFE 定义的起始地址提取指令。 虽然复位矢量0xFFFE 是固定的、但是存储在这个地址上的值可以灵活、正如 Gary 已经描述的那样。