This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:".mspgangimage"".mspgangbin"交互式编程

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886331/msp430fr2522-mspgangimage-and-mspgangbin-interactive-programming

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

我可以无限地使用 mspgang.dll 接口为不同的微控制器和交互式程序不同的微控制器提供多个".mspgangimage"或".mspgangbin"映像文件、而不会磨损内部存储器吗?

您能否提供一个仅使用 mspgang.dll 接口使用".mspgangimage"或"mspgangbin"对目标进行编程的清晰示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 ".mspgangimage"或".mspgangbin"有何意义? 我没有以这种格式播种固件。 通常格式为.out .bin .txt .hex 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPGang 编程手册

    第2.1.9节

    创建和使用图像
    映像包含对目标进行编程所需的代码文件和配置选项
    器件。 图像可存储为内部 MSP Gang 编程器存储器中的二进制文件(".mspangbin")
    (或 SD 卡)、或作为磁盘上的映像文件(".mspangimage")进行重新分发。 映像文件
    可以
    使用本节后面介绍的其他安全功能对重新分发进行加密。

     


    这些文件包含配置设置、taraget 参数、接口细节全部包含在一个文件中。  

    这里的想法是、我们可以支持许多不同的配置和目标、并包含编程文件中的所有配置、并为相应的目标使用适当的文件。

    想象一下、在制造过程中使用编程器和目标之间不同的"适配器"进行模块化设置。 每个适配器都有适合特定目标的接线、并针对不同产品进行切换。 产品之间的接口可能不同。 我们希望能够将不同的配置全部封装在每个编程文件中、以便我们可以交互地(不磨损某些存储器或任何东西)对任意目标器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-GANG 用于独立模式以离线下载图像的".mspangimage"或".mspangbin"格式图像。 您知道它包含器件编号的配置,因此保存在 MSP-GANG 中的一个映像只能下载到专用器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用不使用 TI 软件的 c#中的 dll 进行添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我以前没有这样做。 我们有一些工具由 C 或 C++编写并调用 dll。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我 在主题中提到的示例代码 可以帮助您解决这个问题?