This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:三相电表支持哪些模式或配置?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP-EM-DESIGN-CENTER, MSP430F6736A, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888996/msp430f67791a-what-modes-or-configurations-are-supported-for-3-phase-power-meters

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779AMSP-EM-DESIGN-CENTEREVM430-F6779MSP430F6736ATIDM-THDREADING

大家好
我们正在将 MSP430F6779a 应用于我们的三相功率计产品中。 但是、我们客户的要求需要该器件支持多种模式、还需要支持多种测量值。
请帮助我提供以下信息:

1.此芯片是否支持以下模式:
+ 3P4W (星形负载)
+ 3P3W (三角负载)
+单声道相位
+分相
+ 2P4W (双相)
+ 3P 星型单路负载开关
(详细模式在附图中进行了说明)

2.该芯片是否支持对三相功率的信息进行全面分析,例如:电压、电流、PF、频率、实际功率、 %THD 电流、%THD 电压、相位角、...


3. TI 能否为我们提供满足上述要求的产品原理图设计?

e2e.ti.com/.../POWER-METERING-INTERCONNECTION-SCHEMATICS-5mar20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    我将于明天与相关的 TI 主题专家联系、但从器件产品页面上、它应该支持您提到的不同模式。

    如器件产品页面中所述、 http://www.ti.com/tool/download/MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 上的电能测量库 应能够分析三相功率的不同信息。

    我们将很高兴查看原理图。  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    感谢您的耐心等待。 我们的 MSP430F6779A + MSP-EM-DESIGN-CENTER (也称为 EMDC)软件库解决 方案具有灵活性、可扩展性和七个 ADC 通道的大量数量、因此非常适合三相功率或电能测量设计。 让我逐一介绍一下。

    [引用 user="NGO the Manh"]+ 3P4W (星型负载)[/quot]

    是的、支持此配置。 EVM430-F6779评估板和 EMDC 软件库支持此配置。

    [引用 user="NGO the Manh"]+ 3P3W (三角负载)[/quot]

    MSP430F6779A 可以支持此配置、但遗憾的是、我们没有支持此配置的 EVM 或软件库。

    [引用 user="NGO the Manh"]+单声道阶段[/quot]

    查看上述随附的文档、该配置为1V1C 和中性监控、使其达到1V2C。  由于每个 V (电压传感器)和 C (电流传感器)都需要一个 SD ADC 通道、因此需要三个 ADC 通道、因此 MSP430F6779A 可以支持这一要求。 此处可使用类似的 MSP430F6736A、因为它具有三个 SD ADC 通道。 EMDC 支持这两种器件以及此配置。

    [引用 user="NGO the Manh"]+拆分阶段[/quot]

    此配置为2V2C 和中性监控、使其达到2V3C。 由于需要五个 ADC 通道、MSP430F6779A 以及 EMDC 都可以支持此功能。

    [引用 user="NGO the Manh"]+ 2P4W (双相)

    此配置为2V4C、需要六个 ADC 通道、因此 MSP430F6779A 可以支持这一配置。 我假设我们的 EMDC 库可以支持这一点、因为它非常类似于具有两个中子的两个单声道相位。 由于您可以独立校准每个相位、因此它应该可以正常工作、尽管我认为我们没有对它进行过测试。

    [引用 user="NGO the Manh"]+ 3P 星形-单路负载切换[/quot]

    根据您的图表、MSP430F6779A 应该能够支持这个配置。 但是、我们的软件库仅支持 Y 模式、前提是选择了无源器件以使输入信号小于器件最大值。 您可能需要实施自己的软件来支持此配置。

    [引用 user="NGO the Manh"](详细模式在附图中说明)

    谢谢。 这非常有帮助。

    [引用 user="NGO the Manh"]2. 该芯片是否支持全面分析三相功率的信息、例如:电压、电流、PF、频率、实际功率、 %THD 电流、%THD 电压、相位角、...[/quot]

    我们的 F6779A 器件和 EMDC 支持除 THD 以外的所有功能。 如果您需要 THD 测量、则需要使用我们传统的基于 IAR 的库、该库位于 TIDM-THDREADING 设计中。

    目前、我们正在评估将来向 EMDC 添加 THD 支持、因此如果您可以与我们共享任何 IEC 规格、精度或最大谐波(例如第50次)、如果我们决定支持 THD、这将有助于我们确保支持正确的操作。

    [引用 user="NGO the Manh"]3. TI 能否为满足上述要求的产品提供原理图设计支持?

    正如 Srinivas 提到的、我们一定可以查看原理图。 TIDM-THDREADING 的原理图是您硬件开发的绝佳参考。 EMDC 将实际检查您的分压器、分流器、负载电阻器输出电压是否超过最大 ADC 输入电压。

    此致、

    James