This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:&MSP432E401Y:安全引导支持和设置

Guru**** 2558090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900714/msp432e411y-msp432e401y-secure-boot-support-and-setup

器件型号:MSP432E411Y

您好!  

我们是否可以要求确认这两个器件是否确实支持安全启动?
在技术参考手册中、提到 了唯一的器件标识符 、UNIQUEID0至 UNIQUEID3寄存 器、可用于启动安全启动过程。

此外、是否需要任何外部硬件或软件配置来实现安全引导?

谢谢、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    [引用 user="Elisha Tarroza71"]\n 我们是否需要确认这两个器件是否确实支持安全启动? 此外、是否需要任何外部硬件或软件配置来实现安全引导?

    您是否在问他们是否有引导加载程序? 如果是、是的。 您可以阅读 《MSP432E4 SimpleLinkTm微控制器引导加载程序(BSL)用户指南》了解有关该软件的更多信息。

    [引用 USER="Elisha Tarroza71"]在技术参考手册中,提到 了唯一的器件标识符 UNIQUEID0到 UNIQUEID3寄存器 ,可用于启动安全启动过程。[/引用]

    这里的语言有点令人困惑。 我不认为这意味着标识符可以自行触发引导加载程序过程、但可以将其用作密码或密钥来安全地"解锁"特定器件、然后触发或允许引导加载程序过程。

    此致、

    James