This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:保护?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899347/msp432e401y-protection

器件型号:MSP432E401Y

团队、

此器件是否对 地址/数据总线到外部 DDR/闪存存储器具有任何形式的保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brad、  

    我不确定您对地址/数据总线的保护是什么意思。 地址/数据总线矩阵似乎仅在 MSP432E4上是内部矩阵。   

    您可以添加到此问题吗?  

    您是指安全性吗?    

    MSP432E4具有一个外部外设接口(EPI)、可生成单独的8位或16位外部数据总线。  这是您要讨论的内容吗?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    谢谢你。  MSP432线路上的 EPI 总线是否进行任何形式的加密/解密以保护处理器和外设之间的流量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432E4具有用于 AES-256、DES、SHA/MD5和 CRC 的内置加速器、数据在发送到 EPI 之前必须通过这些加速器。  但是、利用加速器、我相信进出 EPI 的所有数据都可以加密/解密或散列并经过签名/认证。  

    谢谢、

    JD