This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:适用于 MSP430的 TI-RTOS 已失效

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899739/ccs-msp430fr5994-ti-rtos-for-msp430s-defunct

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

有没有计划让 TI-RTOS 在未来用于 MSP430、还是已经失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供支持、未来将会提供更多支持。  绝对不会死。 TI-RTOS 和核心内核团队每个季度都在不断开发和推出发布版本。   http://www.ti.com/tool/TI-RTOS-MCU 

    您是否希望在未来看到特定的内容?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想 MSP432是目前 TI-RTOS 支持的唯一 MSP。  您是否希望在更小的 MSP430产品中也能看到这种支持?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过去、我在四十年来一直使用 TI-RTOS、非常喜欢。 上周我开始了另一个项目、发现它自2016年以来一直未更新、在 CCS 6之后的任何版本中都不起作用、但这也不适用于 MSP430FR5994。 我希望将来再次使用它、我的团队主要使用 MSP430进行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直使用 FreeRTOS 与 GCC。 使用多余的 FRAM 作为堆在 FR5969上运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常高兴知道、谢谢! 我必须查看它。